2140120_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2140120_ja-JP

2140120_ja-JP

iMX93 ADC

こんにちは、

iMX93 ADC ドライバを拡張して DMA と iio バッファーをサポートし、複数のサンプルをサンプリングしてバッファーに格納できるようにしたいと考えています。

修正したコードを添付します。そして、次のエラーが発生します。

[ 1.436577] imx93-adc 44530000.adc:エラー -EINVAL: この iio デバイスの登録に失敗しました。
[ 1.444518] imx93-adc: 44530000.adc のプローブがエラー -22 で失敗しました

何か助けが必要ですか?

LinuxRe: iMX93 ADC

こんにちは@Manuel_Salas

返事が遅くなってごめんなさい。OOO でした。

はい、ついに ADC を DMA で動作させることに成功しました。

ADC が DMA で動作するようになりました。

Re: iMX93 ADC

こんにちは@BaselHn


お元気でお過ごしのことと思います。


次の行を変更してみましたか:

indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE; //| INDIO_BUFFER_TRIGGERED;

次の値に変更します。

indio_dev->modes = INDIO_DIRECT_MODE | INDIO_BUFFER_TRIGGERED;

よろしくお願いいたします。

サラス。

Re: iMX93 ADC

ねえ、これを連続モードで動作させることはできましたか?

Re: iMX93 ADC

こんにちは@mdeneen

はい、そうしました

Re: iMX93 ADC連続モードに関する作業内容を共有していただけますか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-28-2026 03:45 AM
更新者: