2140025_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2140025_ja-JP

2140025_ja-JP

マターのサンプルアプリからシリアル出力がない

こんにちは。FRDM -MCXW71ボードを使って、NXPのGitHubリポジトリにあるマターサンプル(light-switch-combo-app、Lock-app、contact-sensor-appなど)を実行しようとしています。READ.mdに記載されているセットアップ手順はすべて慎重に実行しました。blhostを使用して最新のNBU .sb3イメージをCM3コアに書き込み、 J-Linkを使用して.srecファイルをCM33コアに書き込みました。電源、USB接続、シリアル設定など、すべて確認済みで、問題はありません。

それにもかかわらず、シリアルモニターにはまったく出力が表示されません。スイッチを一度押しても、ただ静かにそこに留まります。また、LED 2も点滅していません。

ハードウェアの問題を排除するために、簡単な Hello World デモと LED 点滅デモもフラッシュしてみましたが、シリアルに正しく出力されるSO、UART は間違いなく動作しており、LED もすべて正常です。

同じ問題に遭遇した人はいますか?ご提案があればぜひお願いします!

よろしくお願いします!


FRDMトレーニングプロトコル:MatterRe: No Serial Output from Example Apps in Matterサポートしていただき本当にありがとうございます!最新バージョンを試したところ、MCXW71 ボード上でプログラムを正常に実行でき、すべてが期待どおりに動作しているようです。
さらに、私はもともと次のリンクの例に従っていました: https://github.com/nxp-appcodehub/ap-frdm-mcxw71-light-switch-combo-app/tree/main/examples/light-swi...およびhttps://github.com/NXP/matter/tree/release/v1.4.0/examples/light-switch-combo-app/nxp/mcxw71
Re: No Serial Output from Example Apps in Matter

こんにちは、

使用している NXP マター Github リリースへのリンクを正確に教えていただけますか?デフォルトのブランチは release/v1.4.0 です。最新リリースの 1 つは v1.4.0.2 です: https://github.com/NXP/matter/tree/v1.4.0.2/examples/contact-sensor-app/nxp

これを試してみてはいかがでしょうか?

当社側で問題を再現できるようになるまで、VS Code を使用して問題のデバッグを試してみることができます。環境の設定方法の詳細については、開発ツールセクションのリリースノートをCANください: https://github.com/NXP/matter/releases/tag/v1.4.0.2

BR、

ミハイ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 08:42 AM
更新人: