2139985_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139985_zh-CN

2139985_zh-CN

S32V234 的完整详细信息

嗨,团队、

我想购买一台 S32V234-EVB2,它可以在演示中显示,同时实时部署,确定它与索尼相机等子部件工作的完整性级别。

S32V234-EVB2 评估板
12 V 电源适配器
2x10 针至 2x5 针 适配器 ,适用于 JTAG

我与你们的一位代表 LINA 交谈过。我很高兴她帮了我,也帮了 Veronika。

我要的是原样,或者可以是多个部件,这样我就可以组装它,并在我向你们下单购买时为我的工作分配一个支持。

这是我的项目用途,我是真正的买家,一旦我得到完整的细节,我就会得到它,我对它的满意程度会让我完全愿意从贵公司购买它。我在该产品中提供了完整的详细信息,包括演示中定义的所有部件。


Re: Complete details of S32V234

你好@SY1602

感谢您联系我们。我知道你的要求是购买 S32V234 开发板,因为这个社区是为了获得技术支持,我无法帮助你完成购买流程,请联系 S32V234 产品页面查看可用部件,并查看你所在地区的可用代理商:

alejandro_e_0-1753407486015.png



如果您在查找某些信息时遇到困难,请告诉我、

如果我对您的要求理解有误,请告诉我。


谢谢!


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:48 PM
Updated by: