2139985_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2139985_ja-JP

2139985_ja-JP

S32V234の完全な詳細

こんにちは、チーム

私はS32V234-EVB2を購入したいと思っています。これは、ソニーのカメラやその他の類似品を含むサブパーツとの連携の整合性レベルを定義する、リアルタイムで展開されたデモで表示されます。

S32V234-EVB2 評価ボード
12V電源アダプター
JTAG用2x10ピンから2x5ピンへのアダプタ

私はあなたの代表者の一人であるLINAと話しました。彼女が私とヴェロニカを助けてくれて嬉しいです。

私は、購入注文をいただいた際に、そのまま同じもの、または複数のパーツから組み立てて、私の仕事のサポートを任せられるようにしたいと思っています。

これは私のプロジェクトの目的です。完全な詳細を入手したら、私は真の買い手となり、御社から購入することに完全に満足し、満足のいく結果を得るためにそれを手に入れるつもりです。私はデモで定義されているすべての部品を含む完全な詳細を備えたこの製品にいます。


Re: Complete details of S32V234

こんにちは@SY1602さん

お問い合わせいただきありがとうございます。S32V234 開発ボードを購入したいというご要望だと承知いたしましたが、このコミュニティは技術サポートを目的としているため、購入プロセスについてお手伝いすることはできません。S32V234製品ページで入手可能な部品を確認し、お住まいの地域で利用可能な代理店をご確認ください。

alejandro_e_0-1753407486015.pngalejandro_e_0-1753407486015.png



情報を見つけるのが難しい場合はお知らせください。

もしあなたのリクエストを私が誤解していたら、お知らせください。


よろしくお願いします。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:48 PM
更新者: