2139959_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2139959_ja-JP

2139959_ja-JP

VR5510 OTP設定の変更

こんにちは、

VR5510を使用してOTP設定を変更する際に問題が発生しました。テストモードに入ることができず、ご助力いただけないでしょうか。

手順は次のとおりです。
文書 AN13182 に従ってテストします。
5.1 デバッグモード/テストモードに入るに従って、VDDOTP電圧を設定すると、FS_STATES(0x18h)データは0x20、0x03として読み取られます。
表 1.FS_STATES によると、DBG_MODE ビットは 1 であり、デバッグ モードに正常に入ったことを示しています。

• デバッグモードに入った後、テストモードに入るには、I2C経由でテストモードキーのセットを送信する必要があります。これは、OTPレジスタにアクセスし、必要な設定に変更するために必要です。テストモードキーが受け入れられるまで、VDDOTPピンはハイレベルに保持する必要があります。
• 同じテストモードキーセットを、メインテストモードエントリレジスタ(M_TM_ENTRY、0x1Fh)とセキュリティテストモードエントリレジスタ(FS_TM_ENTRY、0x26h)の両方に同時に書き込む必要があります。以下のキーは、各レジスタに順番に書き込む必要があります。
– キー1: 11010101_10100111
– キー2: 10111000_11101110
– キー3: 00001111_00110111

3つのキーを16進数データに変換すると、次のようになります:
key1: 0xD5, 0xA7
– キー2: 0xB8、0xEE
– キー3: 0x0F、0x37

CRCはルックアップテーブル方式を用いて計算を行います。以下にCRCテーブルとルックアップテーブル関数を示します。
静的const uint8_t crc8_lookup[256] = {
0x00,0x1D,0x3A,0x27,0x74,0x69,0x4E,0x53,0xE8,0xF5,0xD2,0xCF,0x9C,0x81,0xA6,0xBB,
0xCD、0xD0、0xF7、0xEA、0xB9、0xA4、0x83、0x9E、0x25、0x38、0x1F、0x02、0x51、0x4C、0x6B、0x76、
0x87,0x9A,0xBD,0xA0,0xF3,0xEE,0xC9,0xD4,0x6F,0x72,0x55,0x48,0x1B,0x06,0x21,0x3C,
0x4A,0x57,0x70,0x6D,0x3E,0x23,0x04,0x19,0xA2,0xBF,0x98,0x85,0xD6,0xCB,0xEC,0xF1,
0x13,0x0E,0x29,0x34,0x67,0x7A,0x5D,0x40,0xFB,0xE6,0xC1,0xDC,0x8F,0x92,0xB5,0xA8,
0xDE,0xC3,0xE4,0xF9,0xAA,0xB7,0x90,0x8D,0x36,0x2B,0x0C,0x11,0x42,0x5F,0x78,0x65,
0x94,0x89,0xAE,0xB3,0xE0,0xFD,0xDA,0xC7,0x7C,0x61,0x46,0x5B,0x08,0x15,0x32,0x2F,
0x59,0x44,0x63,0x7E,0x2D,0x30,0x17,0x0A,0xB1,0xAC,0x8B,0x96,0xC5,0xD8,0xFF,0xE2,
0x26,0x3B,0x1C,0x01,0x52,0x4F,0x68,0x75,0xCE,0xD3,0xF4,0xE9,0xBA,0xA7,0x80,0x9D,
0xEB、0xF6、0xD1、0xCC、0x9F、0x82、0xA5、0xB8、0x03、0x1E、0x39、0x24、0x77、0x6A、0x4D、0x50、
0xA1,0xBC,0x9B,0x86,0xD5,0xC8,0xEF,0xF2,0x49,0x54,0x73,0x6E,0x3D,0x20,0x07,0x1A,
0x6C,0x71,0x56,0x4B,0x18,0x05,0x22,0x3F,0x84,0x99,0xBE,0xA3,0xF0,0xED,0xCA,0xD7,
0x35,0x28,0x0F,0x12,0x41,0x5C,0x7B,0x66,0xDD,0xC0,0xE7,0xFA,0xA9,0xB4,0x93,0x8E,
0xF8,0xE5,0xC2,0xDF,0x8C,0x91,0xB6,0xAB,0x10,0x0D,0x2A,0x37,0x64,0x79,0x5E,0x43,
0xB2,0xAF,0x88,0x95,0xC6,0xDB,0xFC,0xE1,0x5A,0x47,0x60,0x7D,0x2E,0x33,0x14,0x09,
0x7F,0x62,0x45,0x58,0x0B,0x16,0x31,0x2C,0x97,0x8A,0xAD,0xB0,0xE3,0xFE,0xD9,0xC4
};
uint8_t crc8_table(const uint8_t *データ, uint32_t 長さ) {
uint8_t crc = 0xFF;
while(len--) {
crc = crc8_lookup[crc ^ *data++];
}
crc を返します。
}

データシート 23.I2C のデータ形式に従って、データと CRC チェック結果を配列にカプセル化します。
uint8_t key20_1[5] = {0x40, 0x1F, 0xD5, 0xA7, 0xA8};
uint8_t key21_1[5] = {0x42, 0x26, 0xD5, 0xA7, 0x24};
uint8_t key20_2[5] = {0x40, 0x1F, 0xB8, 0xEE, 0xEA};
uint8_t key21_2[5] = {0x42, 0x26, 0xB8, 0xEE, 0x66};
uint8_t key20_3[5] = {0x40, 0x1F, 0x0F, 0x37, 0x16};
uint8_t key21_3[5] = {0x42, 0x26, 0x0F, 0x37, 0x9A};

3 つのキーをそれぞれ 2 つのレジスタに書き込みます。
VR5510_Write(key20_1);// W:0x20, 0x1F, (0xD5, 0xA7)
VR5510_Write(key21_1);// W:0x21, 0x26, (0xD5, 0xA7)

VR5510_Write(key20_2);// W:0x20, 0x1F, (0xB8, 0xEE)
VR5510_Write(key21_2);// W:0x21, 0x26, (0xB8, 0xEE)

VR5510_Write(key20_3);// W:0x20, 0x1F, (0x0F, 0x37)
VR5510_Write(key21_3);// W:0x21, 0x26, (0x0F, 0x37)

• テストモードエントリキーの送信に成功した後、M_TM_STATUS1(0x25h)レジスタのビット6とFS_STATES(0x18h)レジスタのビット15を読み出してテストモードステータスを確認します。両方のビットが1に設定されている場合、テストモードエントリ操作は成功です。

さらに2つのレジスタからデータを読み取る
VR5510_Read(state_buf1, データ);// R:0x20, 0x25, (0x00, 0x0C)
VR5510_Read(state_buf2, データ);// R:0x21, 0x18, (0x20, 0x03)

FS_STATES(0x18h)のデータは0x20、0x03です。(表1に基づく)FS_STATES チェックでは、15 番目のビットが 0 であることが示されています。
M_TM_STATUS1(0x25h)のデータは0x00、0x0Cです。表2によると、M_TM_STATUS1の6番目のビットは0です。
テストモードに入ることができませんでした。

入力に失敗した場合、「5.2 デバッグモードでプログラム済みOTPを変更する」の手順に従ってOTP設定を変更しようとしました。まずレジスタを読み取り、次に新しいデータを書き込み、最後に再度読み取りました。しかし、データは変更されず、変更は失敗しました。
VR5510_書き込み(OTP1_R1_W);
VR5510_Read(OTP1_R2_R、データ);

VR5510_書き込み(OTP2_W1_W);
VR5510_書き込み(OTP2_W2_W);

VR5510_書き込み(OTP3_R1_W);
VR5510_Read(OTP3_R2_R、データ);


テスト モードに入ることができなかったのはなぜですか? また、どうすれば修正できますか?

Re: VR5510 OTP 修改配置

ご質問がございましたら、以下のリンクからチケットを送信してください。このリンクはあなただけに表示されます。

Re: VR5510 OTP 修改配置

電話番号を残す

Re: VR5510 OTP 修改配置現在のチップはもう変更できないのでしょうか?AN13182ドキュメントに従ってテストと設定ができるのは空のチップだけです。テスト後、テスト時に使用した設定に従ってOTPが実行されます。OTP後は、それ以上の変更はできないということですか?Re: VR5510 OTP 修改配置

OTP がすでに実行されている場合、この出力は OTP 中に決定され、電源投入後に IIC 経由でレジスタを変更することはできません (これは無駄になります)。

OTPを自分で再作成するには、ソケットボードから空のチップ(A0バージョン)を取り出すしかありません。これが最も効果的な方法です。そうでなければ、非常に面倒な作業になります。

Re: VR5510 OTP 修改配置購入したチップ(モデル:MVR5510AMDAHES)には、OTPが既にプログラムされています。BUCK3の電圧を変更する必要があります。I2Cを使って設定を変更することは可能ですか?Re: VR5510 OTP 修改配置

こんにちは:

VR5510 用に独自の OTP を作成する予定ですか?

こんにちは。現在お持ちの VR5510 の具体的なモデルを教えていただけますか?

KITVR5510SKTEVM | VR5510 PMICプログラミングボード | NXPセミコンダクターズ

上記はOTPソケット用に特別に設計されたVR5510ボードです。これをOTPに使用すると便利だと思いますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:47 PM
更新者: