2139949_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2139949_ja-JP

2139949_ja-JP

iMX93 使用 CSI パターン ジェネレータ エラー

こんにちは:

私はiMX93 evk lf6.12.20-gdfaf2136deb2バージョンを使用しています。コマンド

v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl=test_pattern=1 テストして使用する

プレスリリース、製品ニュース-ctl -d /dev/media0 -l "'ar0521 2-0036':0 -> 'csidev-4ae00000.csi':0[1]
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V "'ar0521 2-0036':0 [fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]"
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V "'csidev-4ae00000.csi':0 [fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]"
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V "'csidev-4ae00000.csi':1 [fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]"
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V "'クロスバー':0 [fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]"
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V "'クロスバー':2 [fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]"
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V '"mxc_isi.0":0[fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]'
プレスリリース、製品ニュース-ctl -V '"mxc_isi.0":1[fmt:BGR888_1X24/2592x1944 フィールド:なし カラースペース:raw]'

そして使用する

v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2592,height=1944,pixelformat=RGB3 --stream-mmap --stream-count=1 ビデオストリームを収集し、ブロックします。添付はログプリントです、よろしくお願いします。

卡死.PNG

 



Re: iMX93 use CSI Pattern Generator error

こんにちは:

センサにアクセスせずに、CSIデータストリームをシミュレートするためのドライバファイルインターフェースをテストします。

Re: iMX93 use CSI Pattern Generator error

こんにちは、


ログによると、ar0521 は評価しようとしている形式をサポートしていないようですので、確認してください。

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 11:47 PM
更新人: