2139864_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2139864_ja-JP

2139864_ja-JP

i.MX8M MiniはBOOTPで起動します

カスタムのi.MX8M Miniボードを使用しているのですが、起動に問題が発生しています。特定のボードがSDカードからの起動に失敗し、代わりにBOOTPにフォールバックし、「パーティションテーブルがありません - mmc2...」や「PHYネゴシエーションを待機しています...」といったメッセージが表示されます。しかし、全く同じSDカードが同じデザインの別のスタックでは全く問題なく動作します。両方のボードは同一仕様で、SDカードには有効なYoctoイメージが入っています。このSDカードが動作した他のボードに、同じビルドの同一のSDカードを挿すと、同じBOOTPエラーが発生します。

この動作の違いの原因は何でしょうか?確認すべき点について何かアドバイスはありますか?

i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノLinuxYocto ProjectRe: i.MX8M Mini boots into BOOTP

こんにちは、

SOC は USDHC 信号を正しく読み取ることができないため、SOM ボード上の USDHC 信号ラインに干渉がないか、または SOC の USDHC ピンに不適切なはんだ付けがないか確認する必要があります。


よろしくお願いします、
志明

Re: i.MX8M Mini boots into BOOTP

こんにちは@Zhiming_Liu

動作していないスタックから動作しているキャリアに SoM を交換すると (またはその逆に、動作している SoM を問題のあるキャリアに配置すると)、ブートの問題は SoM に伴って発生します。問題のある SoM は常に起動に失敗しますが、正常であることがわかっている SoM はどのキャリアでも完璧に起動します。

これは、正常に動作することが確認されている SoM が接続されている場合、キャリア上の SD カード インターフェース が正常であることを示します。SDカード自体も同様に正常であることが確認されています。

問題が SoM/プロセッサから発生していると思われる場合、この動作の根本的な原因は何でしょうか?具体的には、SoM に続く「パーティション テーブルなし - mmc2」および「PHY ネゴシエーションを待機しています」エラーを診断するときに、i.MX8M Mini SoM のどのコンポーネントまたは側面に重点を置く必要がありますか?

Re: i.MX8M Mini boots into BOOTP

こんにちは@Vanshika

動作していないボードの SD カード インターフェース ハードウェアを確認してください。

よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:26 PM
更新者: