2139388_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139388_zh-CN

2139388_zh-CN

S32K1xx LIN 堆栈 LDF 分析器

队员们好

客户使用带有 LIN 栈(LIN 2.0 协议)的恩智浦 S32K118 EVB,在加载新的 LDF(LIN 描述文件)时遇到终端错误。同样的 LDF 在 CANoe 中运行正常,但在 NXP Design Studio 中却不行。

 

  • Error: "Issue:%error Error: xxxxx.ldf line: 111"NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes.
    Level:错误
    类型:工具问题
    工具:外围设备
    起源:外设
    资源:Sources
    Information:%error Error: xxxxx.ldf line: 111"NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes."
  • 出现在 零星帧 中,这些零星帧封装了 无条件帧
  • 零星帧名称 被手动添加到 configurable_frames 列表时,错误消失 - 这是意料之外的行为。

这是 Design Studio 的问题、恩智浦 LIN 栈的限制还是 LDF 文件的问题?

为什么工具要求在configurable_frames 中使用零星帧,而这并不是 LIN 2.0 的标准配置?


谢谢!

BR,丹尼尔

LIN_STACKRe: S32K1xx LIN Stack LDF parser

你好,我是@danielmartynek


能否共享客户使用的 LDF 文件?

从 LIN 规范中我读到了以下内容,我的理解是,所有帧都应列在可配置帧中,即使是零星帧也不例外。

lyxye_0-1753364292558.png



BR

利维乌

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:21 AM
Updated by: