2139281_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139281_zh-CN

2139281_zh-CN

如何在定制 MIMXRT1176AVM8A 板 上运行恩智浦 SDK 示例

我有一块带有 MIMXRT1176AVM8A 处理器的定制板(与 MIMXRT1170-EVK 不同)。我想运行 SDK 示例,但在必要的修改方面需要指导。

我的硬件设置

微控制器:MIMXRT1176AVM8A(与 EVK 不同)。

外部闪存:S25FL128L(QSPI,16 MB)(与 EVK 的 W25Q512NWEIQ 不同)。

同步动态随机存取存储器(SDRAM):W9812G6KB-6J (32 MB) *(与 EVK 的 W9825G6KH-5I 不同)。

其他更改:用于 LED 和 UART 引脚等的不同 GPIO

我需要什么帮助?

Flex-SPI NOR 闪存设置:

既然我使用的是 S25FL128L(不是华邦),我该如何更新 flex SPI 或配置 C 文件才能正常启动?

同步动态随机存取存储器(SDRAM) 初始化:

EVK 使用不同的同步动态随机存取存储器(SDRAM) 芯片。我应该如何调整 DCD 设置?

调试技巧

将 SDK 示例移植到自定义板时常见的陷阱有哪些?

请求:
谁能分享一下:

改编 SDK 示例的分步说明?

自定义 Flex SPI/同步动态随机存取存储器(SDRAM) 设置的示例配置?

提前感谢!

Re: How to Run NXP SDK Examples on Custom MIMXRT1176AVM8A Board

只要频率不超过 800MHz,就没有问题。

BR,
Omar

Re: How to Run NXP SDK Examples on Custom MIMXRT1176AVM8A BoardMIMXRT1176AVM8A 的 Cortex-M7 内核工作频率为 800 MHz。MIMXRT1176DVMAA(EVK 的处理器)的主频为 1 GHz。Re: How to Run NXP SDK Examples on Custom MIMXRT1176AVM8A Board

不,它是相同的元器件,但包装不同。

BR,
Omar

Re: How to Run NXP SDK Examples on Custom MIMXRT1176AVM8A Board由于 EVK 使用的是 MIMXRT1176DVMAA 处理器,如果我使用 MIMXRT1176AVM8A 处理器的 EVK 示例,会有问题吗?Re: How to Run NXP SDK Examples on Custom MIMXRT1176AVM8A Board

请参阅此文档:如何为 FLEXSPI 或非 闪存启用调试\
本文件包含使用其他闪存时可进行调试的指南。
更详细的文档可能对您有所帮助:i.MX RT FLEXSPI 启动指南-恩智浦社区

关于同步动态随机存取存储器(SDRAM),建议参考 SDK 示例来配置内存,DCD 使用相同的同步动态随机存取存储器(SDRAM)配置,因此它是在启动时加载的。这里有一些关于如何配置同步动态随机存取存储器(SDRAM) 参数的示例:已解决:双 16 位同步动态随机存取存储器(SDRAM) (W9812G6KH) 的 MIMXRT1176 SEMC 配置-恩智浦社区

致以最崇高的敬意,
Omar

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:32 PM
Updated by: