2139273_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2139273_ja-JP

2139273_ja-JP

S32K358 HSEファームウェアが不安定

こんにちは、

セキュア ブート構成に問題があります。

1.BOOT_SEQを1に設定すると、0x400000の値は1になり、FSRは0x0B600000を通常通り報告します。

HaiHoangSoftware_0-1753257384760.png

HaiHoangSoftware_1-1753257440958.png

2. SMRをインストールしてリセットした後、デバッガーを接続すると、BOOT_SEQは0を返し、FSRは0x00000000を報告しますが、これは異常です。

HaiHoangSoftware_2-1753258163407.png

HaiHoangSoftware_3-1753258222524.png

HSE ハンドシェイクを実行し、ターゲット ボードを 2/3 回リセットするスクリプトを実行しましたが、FSR 値は 0x0F600000 で正常です。

これはHSEがまだ存在し機能しているが不安定であることを意味する。

これには何か理由があるのでしょうか?


Re: S32K358 HSE firmware unstable

SMR を設定した後、破壊的リセットではなく機能リセットを使用する必要があることがわかりました。機能リセットに変更した後、HSE ファームウェアは正常に動作します。

このトピックはこれで終了です。

https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-hse-basic-secure-boot-protect-problem/mp/1943667

HaiHoangSoftware_0-1753954706382.png


Re: S32K358 HSE firmware unstable

応援してくれてありがとう。

Re: S32K358 HSE firmware unstable

この問題について、担当の地域の NXP FAE と話し合っていただけますか?または、ここで新しいチケットを作成してください:

https://support.nxp.com/s/?language=en_US

...そして彼らに転送されます。ありがとう。

Re: S32K358 HSE firmware unstable

こんにちは、

私たちのアプリケーションは BOOT_SEQ を 0 に変更しません。

いくつかのボードでテストしましたが、この問題が発生したのは 1/2 のボードだけでした。

GPRレジスタの値は次のとおりです

HaiHoangSoftware_0-1753426558530.png

GSR値は0です

HaiHoangSoftware_1-1753426610399.png


Re: S32K358 HSE firmware unstable

こんにちは@HaiHoangSoftware

リセット後約 1 秒経過しても FSR レジスタが 0x00000000 のままである場合は、HSE ファームウェアがまったく起動されていないことを意味します。GSR レジスターでは何がCANますか?ビット 0 は設定されていますか?HSE GPR レジスタ 0x4039_C028 では何を確認できますか?

BOOT_SEQ が 0 に戻されるのは異常です。HSE FW または SBAF では、このようなことは行われません。それはあなたのアプリケーションによって変更されるのではないですか?

よろしくお願いいたします。
ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:31 PM
更新者: