嗨,团队、
根据 S32k5 RTD0.4.4 P02 版本说明,模块配置为 S32DS 3.6.1。
在 S32DS 3.6.1 上安装 S32k5 RTD0.4.4 P02 时会产生以下错误。
您能指导我如何安装吗?
谢谢您!
BR、
双
您好,
感谢您的支持。
是的,在安装 S32K5 RTD 之前我已经安装了 S32K5 代码包。问题就如弗洛林之前所说,当我移除 S32DesignStudio 时,K5 RTD P02 可以正确安装。
BR、
双
嗨,弗罗林
感谢您的支持。
是的,你的变通方法在我的电脑上可行。屏幕不是客户的,是我的 S32DS 的屏幕。我已经确认它没有被截断。以下屏幕是我的 S32DS 软件网站。(安装 K5 RTD 后,我已读取 S32DesignStudio 网站)。
我连接的是公司网络,不知道网速如何。
BR、
双
您好,
我认为客户的屏幕截图被截断了。如果缺少依赖项,则无法继续安装。全屏截图应该是这样的
从错误信息来看,似乎是网络问题,平台更新没有正确下载。我在内部进行了验证,结果没有任何问题。
作为一种变通方法,由于您并不真正需要 3.6.2升级时,可以进入扩展和更新 -> 管理网站 -> 找到一行:
S32DesignStudio -https://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_3.6
并单击删除,然后重试。
安装后,你可以通过手动添加或单击 "恢复默认设置 "将其还原,这将删除你添加的任何自定义更新站点,并恢复初始默认站点。
这不是一种解决方案,而是一种变通办法。理想情况下,我们需要更多有关您的连接和网速的信息,以便确定这是否会影响流量。
另外,请注意,我们有 S32Design Studio 3.6.2 版本。安装程序向后兼容所有 3.6.x以前的版本。
亲切的问候,
Florin
嗨,双、
在安装 S32K5 RTD 之前,请确保安装 S32K5 软件包。如果您的账户中没有 K5 代码包,您可以将其添加到 are.nxp.com 目录中。