2139063_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2139063_ja-JP

2139063_ja-JP

S32DS3.6.1 インストール S32K5 RTD0.4.4 P02

こんにちは、チーム

S32k5 RTD0.4.4 P02 リリースノートによると、モジュール構成は S32DS 3.6.1 です。

Shuang_0-1753253567515.png

S32DS 3.6.1 に S32k5 RTD0.4.4 P02 をインストールすると、次のエラーが発生します。

 

Shuang_2-1753253706583.pngShuang_3-1753253722814.png

インストール方法を教えていただけますか?

よろしくお願いします!

BR、

双


RTDS32DSRe: S32DS3.6.1 install S32K5 RTD0.4.4 P02

こんにちは、

サポートありがとうございます。

はい、 S32K5 RTDをインストールする前にS32K5開発パッケージをインストールしました。問題はFlorinさんが以前おっしゃった通りで、S32DesignStudioを削除するとK5 RTD P02は正常にインストールできます。

Shuang_0-1753323177778.png

BR、

双

Re: S32DS3.6.1 install S32K5 RTD0.4.4 P02

こんにちは、フロリンさん。

サポートありがとうございます。

はい、あなたの回避策は私のコンピューターではCANます。画面はお客様のものではなく、私のS32DSの画面です。切り捨てられていないことを確認しました。次の画面は私の S32DS ソフトウェア サイトです。(K5 RTDをインストールした後、S32DesignStudioサイトを再追加しました)

Shuang_0-1753322975152.png

NXPについてネットワークにコネクテッドしていますが、インターネットの速度がわかりません。

BR、

双


Re: S32DS3.6.1 install S32K5 RTD0.4.4 P02

こんにちは、

お客様のスクリーンショットは切り捨てられていると思われます。依存関係が欠落している場合は、インストールを続行CAN。フルスクリーン ショットは次のようになります。

FlorinT_1-1753285532394.png

エラーから判断すると、ネットワークの問題が発生し、プラットフォームの更新が正しくダウンロードされなかったようです。これを社内で検証したところ、問題なく動作しました。

回避策としては、3.6.2は実際には必要ないのでアップグレードするには、「拡張機能と更新」->「サイトの管理」に移動し、次の行を見つけます。

S32デザインスタジオ - https://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_3.6

削除をクリックして再試行してください。

インストール後は、手動で追加するか、「デフォルトに戻す」をクリックすることでいつでも元に戻すことができます。これにより、追加したカスタム更新サイトが削除され、初期のデフォルト サイトが復元されます。

これは解決策ではなく、むしろ回避策です。理想的には、このフローでそれが役割を果たしているかどうかを判断できるように、接続とインターネット速度に関する詳細な情報が必要になります。

また、S32Design Studio 3.6.2もご用意しております。3.6.x のすべてのバージョンと下位互換性のあるインストーラ以前のリリース。

敬具、
フローリン


Re: S32DS3.6.1 install S32K5 RTD0.4.4 P02

こんにちは、シュアンさん

S32K5 RTD をインストールする前に、必ず S32K5 開発パッケージをインストールしてください。K5 開発パッケージがアカウントに存在しない場合は、are.NXP.com カタログに追加できます。

jiri_kral_0-1753266993678.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:34 PM
Updated by: