こんにちは、
MCAL ポート モジュールの使用についていくつか質問があります。
jwjung_0-1753244978665.png
設定では、PortPin Slew Rate は 0 に設定されますが、生成されたコードではその部分が空 SO ビルドエラーが発生します。(そしてそれはCANない)
jwjung_1-1753245109044.png
2番、
PinMode と PinDirection を変更するために API を有効にしましたが、その関数を呼び出すことができません。
jwjung_2-1753245304099.png
jwjung_3-1753245385753.png
ポートピンの方向を変更できなかったため、GPIO出力制御が実行できませんでした。
MCAL ポート モジュールの使用に関するアドバイスをお願いします。
どうもありがとうございます。
こんにちは@jwjung
RTD 2.0.X はすでに非常に古いバージョンです。最新の RTD バージョンが RTD 6.0.0 に更新されました。そして、S32 DS V3.4 も非常に古い IDE です。
私の提案は、S32 DS V3.6 と RTD 6.0.0 をインストールすることです。
新しいバージョンでも引き続きこれらの問題が発生する場合は、参考のためにデモをいくつかCAN作成できます。
hi
GPIO ポートピンに PTB8 を使用しようとしています。そしてそれをLED1と名付けました。
SO、このように値を設定します。
jwjung_0-1753409327660.png
図1) ポート構成 - PortConfigSet - PortContainer_0
jwjung_6-1753410044759.png
図2) ポート構成 - PortGeneral
jwjung_1-1753409339892.png
写真3)Dio設定 - DioConfig
jwjung_3-1753409464470.png
PIN_PORT BE は次のように生成されます。SO、以下のようなコードを記述します。
jwjung_4-1753409527815.png
SO、私の質問は、
SetPinDirection および setPinMode Api を使用するように構成しましたが、使用する関数を呼び出すCANません。
Port パラメータが異なり、初期化されません。
jwjung_5-1753409786627.png
このエラーを解決するにはどうすればよいですか。
こんにちは@jwjung
どのピンを設定するか教えてください。CAN設定してスクリーンショットを撮って参考までにお渡しします。
こんにちは、
私のミスで、他のデータを送信してしまいました。
SW32K3_RTD4.4_R21-11_3.0.0_D2303を使用しました
そして私は知りたい
jwjung_1-1753349619423.png
サンプルコードでは、構成データが私のものと異なります。
たとえば、PortPin_Mode が __IN ではなく GPIO であり、PortPin Slew RAte、PortPin Level Value が私のものと異なります。
それをうまく行うためのCANをいただけますか?
どうもありがとうございます。
こんにちは@jwjung
これはエラーではないはずです。まず、「ピン」設定インターフェースでピンを選択する必要があります。
Senlent_0-1753265563780.png
こんにちは、
RTD 2.0.2 バージョンを使用しました。
サンプル pjt を使用しようとしましたが、以下のような問題を解決CANません。
jwjung_1-1753260614440.png
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは@jwjung
使用している RTD のバージョンを教えていただけますか?
また、S32 DS のポートに関連する例を開いて、もう一度テストしていただけますか?