このアプリケーションノート ( https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14069.pdf ) によると、NON XIP イメージは UART および USB 経由の MCU ブート ユーティリティでのみロードできます。
MCUXpresso IDE 内で MCU リンクまたは Jlink を介して XIP イメージをフラッシュにロードする方法がないことを確認したいのですが。
MCU リンクを使用する必要がある場合、これらが以下の正しい UART ピンにルーティングされているかどうかを確認したいと思います。データシートにUSB経由でのブートのオプションが表示されません: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMXRT1170AEC.pdf(見逃していたらごめんなさい)。USB 経由のブートは USB を同じ UART ピンに接続するだけであるとオンラインで言及しているものをいくつか見ました。
AnteoJ_1-1753239974271.png
ありがとうございます
アンテオ
こんにちは@AnteoJ 、
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
SD カードから起動されるような非 XIP イメージは、MCUBootUtility または NXP の公式 MCUXpresso Secure Provisioning ツールを使用してフラッシュする必要があります。
イメージが XIP の場合、JLink/DAP などのデバッガーでフラッシュするようにプログラムCAN。MCUXpressoIDE や他の IDEs でも簡単に実行できます。
RT1170-EVK/EVKB を使用している場合、ボード上に搭載デバッガーである MCU-Link があることがわかります。これにより、お客様は外部デバッガーを使用せずに、搭載デバッガーを介して直接プログラムをフラッシュし、デバッグすることができます。さらに、異なるファームウェアをプログラミングすることで、MCU-Link を JLink または CMSIS-DAP デバッガーに変更できます。
詳細については、EVK/EVKB ハードウェア回路図をCAN確認してください。
よろしくお願いします、
ギャビン