2138781_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2138781_ja-JP

2138781_ja-JP

VR5510チップは通常モードで再起動します

お返事ありがとうございます。さて、2つの質問があります。
1. このレジスタは図のように構成されているでしょうか?選択した PMIC モデルは mvr5510amdales です。このモデルは工場出荷前に焼き尽くされており、再度焼き付けることはできません。
2. 提供された画像に従って設定する必要がある場合、使用前に「KITVR5510SKTEVM バーンインボード」を使用して空のチップを書き込む必要がありますか。
ご協力に改めて感謝申し上げます。

Re: The VR5510 chip restarts in normal mode

こんにちは@LONGGANGSU
詳細をありがとうございます。MVR5510AMDALES に工場でプログラムされた OTP メモリがある場合、通常は再プログラムできません。設定を空のチップに書き込むには、はい、続行するには KITVR5510SKTEVM ボードが必要です。念のため、データシートまたはベンダーに具体的な部品番号と OTP ステータスを確認してください。

よろしくお願いします、
ジェームズ・クロス

Re: The VR5510 chip restarts in normal mode

わかりました、ありがとう。

Re: The VR5510 chip restarts in normal mode

1. このレジスタは図のように構成されているでしょうか?選択した PMIC モデルは mvr5510amdales です。このモデルは工場出荷前に焼き尽くされており、再度焼き付けることはできません。

【gw】のこのSBCはOTP化されており、OTPのレジスタ内容は再度変更できません
2. 提供された画像に従って設定する必要がある場合、「KITVR5510SKTEVMバーンインボード」を使用して空のディスクを書き込む必要がありますか?

【gw】 自分の OTP が必要な場合は、A0 バージョンの空チップを選択できます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:25 AM
Updated by: