2138750_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2138750_ja-JP

2138750_ja-JP

NXP ボードに接続するために Windows の USB ドライバにアクセスしますか?

Windows USB ドライバを介して NXP FRDM-K64F と通信したいと考えています。何かありますか

NXP ボードに接続するために Windows で USB ドライバにアクセスする方法に関するドキュメントはありますか?

ランディ・シードル


Kinetis KシリーズMCURe: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?PCI ボードは、一般的な PC に固有のハブスタッキングをすべて排除します。そのルートを行くことは実際には「低速」には一致しませんが、「低速」は主観的なものです。

USB ツリー ビューにはスタッキングが表示されます。

https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html

USBDeView は接続を表示します:

https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html

HID および WinUSB のサンプル コードは次のとおりです。

http://www.janaxelson.com/hidpage.htm

http://www.janaxelson.com/winusb.htm
Re: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?

ボブ:

低速データ取得を大量に行う必要があります。私はアイソクロナスについて疑問に思っていましたが、バルクでも十分速いかもしれません。問題は、いくつかのデータポイントを見逃すことなく、すべてをやり遂げることができるかどうかです。ネットワークに関する知識から、データ領域をセグメント化したいと考えていますが、ルート ハブ内の同じ領域をめぐってすべてが競合するのではないでしょうか。ワークステーションに 2 枚目の USB カード (PCI Express) を追加するとどうなりますか?

Jan Axelson の著書「USB Complete」の初版を読みました。当時は例題が全く載っていませんでした。もっと良くなっているといいのですが。

ランディ・シードル

Re: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?TinyUSB プロジェクトをご覧ください。

https://github.com/hathach/tinyusb

次に、Jan Axelson の著書「USB Complete」第 5 版 (Jan はその版の後に引退しました)。

具体的にはどのようにコミュニケーションを取りたいですか?HID、シリアル、WINUSB?それは違いを生みます。

私は HID 用に KL27 と K32L で TinyUSB を使用してきましたが、WINUSB への移行を検討しています。

Re: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?

そのような情報はありません。ご不便をおかけして申し訳ございません。

Re: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?

壊れているわけではありません。私は、Windows とマイクロコントローラに存在する USB アプリケーションに取り組む予定です。

現時点では、両方の領域 (Windows とマイクロコントローラ) で USB 環境に関する情報を探しているところです。

ランディ


Re: Accessing the USB driver in Windows to connect to a NXP board ?

こんにちは@randyseedle

ご投稿ありがとうございます。Windows が FRDM-K64F ボードを認識できないということでしょうか?下記のリンクをチェックして、役立つかどうかを確認してください。

USB ドライバの修正 | Eclipse 上の MCU

よろしくお願いいたします。

セレステ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:24 AM
更新者: