2138570_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2138570_zh-CN

2138570_zh-CN

用于 mcxn947 的 flexio qspi

恩智浦你好,
我需要使用 flexio 来模拟 qspi 接口才能使用或非 flash。我想知道是否有任何方法可以直接对闪光灯进行编程,类似于 ISP 模式的工作方式。
我已经简要地阅读了参考手册,看来MCX无法在flexio上与qspi进行直接交互,只能与可以支持此功能的flexspi进行直接交互。

TomC818_1-1753201120542.png

nxp 提供的现有工具中是否有可以实现此功能的工具?


我还查看了关于使用 flexio 仿真 qspi 的 AN14175。

TomC818_0-1753200761108.png

我想问一下,中断模式的 flexio qspi 和 edma 模式的 flexio qspi 有什么区别?它们各自的性能如何,每种模式的用例又是什么。

启动 ROM | 启动配置 | 闪存通信& 控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO)核心与内存MCX NRe: flexio qspi for mcxn947

你好@TomC818

我可以像 ISP 使用 FlexsPI 一样通过 Flexio-QSPI 对 NOR Flash 进行编程吗?

不,不是直接。 ISP 仅通过 FlexSPI 而非 FlexIO 仿真 QSPI 支持外部闪存编程。

MCX 中的 ROM 引导加载程序 (ISP) 无法识别或支持 FlexIO 作为可编程接口。
 
BR
哈利
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 04:37 PM
更新人: