こんにちは、
VR5510チップとS32G399チップを使用しています。使用中に、VR5510チップが約1秒間隔で頻繁に再起動した後に、10ms幅の低パルス信号を周期的に出力し、約4秒後にPMICのVPREが出力されなくなり、しばらくして電源が再投入される、といった現象が発生しました。
VR5510 チップに使用されるモデル番号: MVR5510AMDALES。
VDDOTP ピンは現在 10k 抵抗プルダウンです。
開発ボード(モデル:S32G-VNP-RDB3)を見ると、VDDOTP ピンがハイになってからローになり、デバッグ モードに入りました。
ボード上のフライング ワイヤをプルアップして、VDDOTP を約 4.6V まで引き上げ、電源を入れると、ボード VR5510 が再起動しないことがわかりました。
上記の現象から判断すると、VDDOTPをプルダウンすると通常のブートモードになりますが、ウォッチドッグがトリガーされます。VR5510チップのOTP設定でウォッチドッグを工場出荷時に無効にすることはCANでしょうか?通常モードで使用したいのですが、ウォッチドッグはトリガーしたくありません。ありがとうございます。
以下は私の VR5510 の部分的な回路図です。
こんにちは@LONGGANGSU 、
それは嬉しいです!私の提案に従って解決できた場合は、私の返信の 1 つを承認された解決策として選択してください。自分で解決できた場合は、重要な関連情報を共有し、自分の回答を承認された解決策として選択してください。
よろしくお願いします!
こんにちは@LONGGANGSU 、
C:\NXP\S32DS.3.6.2\S32DS\tools\S32FlashTool\examples\S32G\S32G-VNP-RDB3.pdfに従っていると理解しています。ユーザーガイド。SRAM の代わりに FLASH を使用するには、 「シリアル ブートのボード構成 (MX25UW51245G のプログラミング用)」セクションで説明されている手順を試してください。
結果を教えてください
よろしくお願いします。
こんにちは、VR5510は正常にデバッグモードに入ることができ、S32Gもシリアルポート接続を正常に使用できると思います。S32DSフラッシュツール、「S32DS\tools\S32FlashTool\examples\S32G\SRAM\S32G_TestTransmission_921600_0x34080000_SRAM.bin」SRAM に書き込むと、書き込みは成功したと表示されますが、シリアル ポートは印刷されず、電流が 30 mA 低下します。
ありがとう。
こんにちは@LONGGANGSU 、
このコミュニティでは、私と私のチームメイトは S32G ファミリに関連するトピックについてのみサポートできます。VR5510、この場合はKITVR5510SKTEVM ボードに関連する情報については、 Other-NXP-Productsに質問を投稿してください。そのコンポーネントの専門家の 1 人がサポートします。
ありがとうございます。ご不便をおかけして申し訳ございません。
こんにちは、
もう1つ質問があります。「KITVR5510SKTEVM Burn in Board」を書き込みにどのように使用すればよいですか?ありがとう。
こんにちは@LONGGANGSU 、
お問い合わせいただき、また問題を詳しくご説明いただきありがとうございます。ご質問についてですが、データシートに記載されているように (緑色で示した部分) レジスタを変更することで WD ウィンドウを無効にし、VR5510 を通常モードに保つCAN。
必要な手順(オレンジ色)に従ってください。
この情報が役に立ったかどうかお知らせください