你好,恩智浦、
启用并安装 HSE 后,我想运行一个演示项目来验证它是否正常工作。不过,唯一可用的演示是针对 S32K344 的。如果我尝试按原样运行它,它将无法正常运行——因为目标设备、内存地址等是不同的。
如果我想在我的板上运行这个演示,我需要创建一个新的 S32K324 项目然后移植代码吗?或者有什么办法可以将现有的 S32K344 版本配置换成 S32K324?如蒙指点,不胜感激。
我知道推荐的方法是创建一个新的空 S32K324 项目,然后将 S32K344 演示文件移入其中。
不过,在这个过程中似乎有很多事情需要调整。
是否有将 HSE 演示移植到 S32K324 的官方或建议指南?
另外:
我应该从 344 演示中移动哪些文件或文件夹?
我需要修改链接器脚本或启动代码吗?
S32K324 应使用什么 MU 实例和 NVIC 中断 ID?
是否有 HSE 特有的定义或内存设置需要注意?
恩智浦是否分享或验证了 S32K324 演示的移植版本?
从 HSE 的角度来看,S32K344 和 S32K324 具有相同的内存布局,因此也可以使用该演示应用程序。
但是,是的,你必须为 S32K324 设备创建新的空项目,包括示例中的文件。