2138026_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2138026_ja-JP

2138026_ja-JP

s32k324 のデモ プロジェクト

こんにちは、NXPさん

HSE を有効にしてインストールした後、デモ プロジェクトを実行して、正しく動作していることを確認したいと思います。ただし、利用できるデモは S32K344 のもののみです。そのまま実行しようとすると、ターゲットデバイス、メモリアドレスなどが異なるため、正常に動作しません。

このデモを自分のボードで実行したい場合、新しい S32K324 プロジェクトを作成してコードを移植する必要がありますか?または、既存の S32K344 ビルド構成を S32K324 に交換する方法はありますか?ご指導いただければ幸いです。

minjaekang99_0-1753166622498.png

minjaekang99_2-1753166687293.png




Re: Demo Project for s32k324

推奨される方法は、新しい空の S32K324 プロジェクトを作成し、そこに S32K344 デモ ファイルを移動することだと理解しています。

ただし、このプロセス中に調整すべき点がかなり多いようです。
HSE デモを S32K324 に移植するための公式ガイドまたは推奨ガイドはありますか?
また:

344 デモからどのファイルまたはフォルダーを移動する必要がありますか?

リンカー スクリプトまたはスタートアップ コードを変更する必要がありますか?

S32K324 にはどの MU インスタンスと NVIC 割り込み ID を使用すればよいですか?

注意すべき HSE 固有の定義やメモリ設定はありますか?

S32K324 のデモの移植バージョンは NXP によって共有または検証されましたか?

minjaekang99_0-1754562833904.png


Re: Demo Project for s32k324

S32K344 と S32K324 は HSE の観点からは同じメモリ レイアウトを持っているため、このデモ アプリケーションも使用できます。

ただし、S32K324 デバイス用の新しい空のプロジェクトを作成し、例のファイルを組み込む必要があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:42 AM
Updated by: