2137988_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2137988_ja-JP

2137988_ja-JP

LS1028 の ENETC ポートと SWP ポートの QBV のハードウェア キューの深さはどれくらいですか?

こんにちは@yipingwang

テスト中に、PCP 値 (例: PCP=6) を持つパケットを ENETC0 インターフェース経由で送信し、そのトラフィック クラスに対応するゲート (TSN QBV ゲート制御が有効) が閉じた状態にある場合、パケットを送信できないことが確認されました。このシナリオにおけるハードウェアの動作を理解したいと思います。パケットはハードウェアによって破棄されるのでしょうか?

Linux システムで観察したところ (ethtool -S eno0 や tc -s qdisc show などのコマンドを使用)、パケット損失は報告されていません。

ゲートが閉じられているときに QBV がパケットをどのように処理するかを明確にしたいと思います。パケットはバッファリングされますか、それともすぐにドロップされますか?そして、この動作は正確にはどこに実装されているのでしょうか?

Re: What is the hardware queue depth of QBV for the ENETC and SWP ports on the LS1028?

EnetcとスイッチのQbvの場合、ハードウェアにはゲートが閉じているときにパッケージを保存するためのバッファがあります。
しかし、バッファは無制限ではないので、データがバッファの長さに達すると、
パッケージはドロップされます。

ありがとう。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 01:42 AM
更新者: