2137938_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2137938_ja-JP

2137938_ja-JP

i.MX6SX SABRE-SDボード上のMercury DAC用オーディオコマンド支援の依頼

こんにちは

私は現在、Mercury および Radion チューナー チップを統合した i.MX6SX SABRE-SD ボードを使用しています。両方のチューナー チップが正常に起動したことをお知らせします。しかし、オーディオ出力に問題が発生しており、現在は機能していません。

回路図を確認すると、Mercury DAC が X7 出力にコネクテッドされていることに気付きました。さらに進むには、この DAC を介してオーディオ出力を有効にしてトラブルシューティングするために必要な適切なオーディオ コマンドまたは構成手順を共有していただければ幸いです。

このマターに関してあなたのご助力は非常に貴重であり、深く感謝いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願いします、
ジョセフ・クリストファー

Re: Request for Audio Command Assistance for Mercury DAC on i.MX6SX SABRE-SD Board

こんにちは、

これらの製品はMass Marketではないため、当社ではこれらの部品番号の情報にアクセスできないため、お近くの FAE にお問い合わせすることをお勧めします。

よろしくお願いいたします。

Re: Request for Audio Command Assistance for Mercury DAC on i.MX6SX SABRE-SD Board

こんにちは@JorgeCas

ご返答ありがとうございます。
このメッセージに回路図を添付しましたので、機会があればご覧ください。

よろしくお願いします、
ジョセフ・クリストファー

Re: Request for Audio Command Assistance for Mercury DAC on i.MX6SX SABRE-SD Board

こんにちは、

回路図の接続を共有していただけますか?

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:31 AM
Updated by: