2137593_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2137593_zh-CN

2137593_zh-CN

恩智浦 S32K118Q048 EVB LIN 栈

您好,

我正在使用恩智浦 S32K118 EVB,并试图将一个新的 LDF 文件加载到我的 LIN 配置中。堆栈在使用以前的 LDF 时运行正常,但在使用新文件时,我收到终端错误提示,称 "节点属性 "下的某些节点缺少可配置的框架。我还遇到了延迟时间太短的错误。

同样的 LDF 在 CANoe 中也能正常工作,没有任何问题。

我附上了在终端中看到的错误示例。

问题:%错误:xxxxx.ldf 行:111"节点名称" 帧 sporadic_frame_name- LDF 中缺少帧 节点属性中可配置的帧。
级别:错误
类型:工具问题
工具:外设
起源:外设
资源:Sources
Information:%error Error: xxxxx.ldf line: 111"NodeName" Frame sporadic_frame_name- Missing frame in LDF Configurable frames in Node Attributes.

我想知道是什么可能导致了这些问题,以及如何解决。是 Design studio 的问题,还是 NXP LIN 栈的固有限制,或者是文件的问题?请注意,LIN 栈与 RTD 是兼容的,因为我的一个 LIN 栈示例已经正常工作。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

此致,

Re: NXP S32K118Q048 EVB LIN Stack

你好,@yousefdessouki123

您能分享一下 LDF 吗?

您使用的是哪个版本的 S32k1xx LIN 栈?


谢谢!

BR,丹尼尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:28 AM
Updated by: