こんにちは、みんな!初心者です
NXP i.MX93 EVK のサポートに関する Zephyr のドキュメントを読みました。何が最善のアプローチなのか少し混乱しています。私の主な使用CASEはカメラの移植SO、Zephyr を A55 コアに移植する必要があると理解しています。Zephyr のリポジトリでいくつかの実験例を見たことがありますが、MIPI-CSI の公式サポートはありません。
もう 1 つの質問は、Zephyr を A55 と M33 の両方で実行する必要があるのか、それとも A55 だけで実行する必要があるのかということです。
ありがとう!
こんにちは@csalitre
FRDM-93 ボード用の Bar スキャナー デモを開発中です。このデモは Zephyr OS、A55 コアで実行され、MIPI-CSI をサポートします。これはお客様の要件に非常に似ています。
よろしくお願いします。
ダニエル
こんにちは、
i.MX93 の場合、リアルタイム制御には Zephyr が通常 M33 上で使用され、カメラとメディアのパイプラインは A55 上の Linux で処理されます。A55 上の Zephyr は現在、主に初期のドライバー導入に適しています。公式の MIPI-CSI カメラ サポートは、Zephyr ではまだ利用できません。
役に立つと思われる関連するアップストリームリファレンス:
Linux カメラ ドライバ
Zephyrカメラドライバ
Silicon Signalsのカメラブリンドアップガイド
これが役に立つことを願います。