恩智浦的支持者们,你们好!我想通过 S32DS 配置唤醒 LLD 例程。在 S32K312 的 RTD 代码包中,我应该参考哪个演示?谢谢。
你好@ZZZZJH、
RTD 代码包包括 wkpu_ICU_blinkled_s32K344 示例,但此示例主要说明如何为 GPIO 中断设置 ICU 通道。
"GPIO 触发信号将为 ICU 输入引脚生成边缘。将为 ICU 通道生成中断,并将调用用户的函数,用户的功能将闪烁 LED。"
如果你想要一个带有 WKPU 信号的待机 <-> 运行例程示例,可以参考 S32K3 低电源管理单元 AN 和演示。特别是 S32K312_GPIO_Wkpu 示例。
致以最诚挚的问候,
Julián