亲爱的恩智浦社区
我目前在嵌入式系统设计中使用PF5020和PF8100PMIC。虽然我查看了这两款设备的最新数据表,但我发现它们缺乏对每个寄存器的位域和特定功能的详细描述。
例如,虽然数据表提到了寄存器地址和高级函数(例如 SW1_RUN_MODE、OTP_FSS_EN),但它们并未解释每个位的含义、如何安全地修改它们,或者 RESET 或 OTP 加载后的默认值是什么。
我还审查了相关文件,包括
PF5020、PF8100 数据表
尽管如此,我仍然缺少带有详细位级描述的完整寄存器映射,也找不到与通常适用于MCU或SoC的寄存器参考手册类似。
请就以下方面提供建议:
是否有包含 PF5020 和 PF8100 完整位域细分的寄存器参考指南或内部文档
是否有任何其他技术资源或应用笔记可以更深入地解释寄存器功能和 OTP 设置?
感谢您的支持。
致以最诚挚的问候,
Shivani
您好@Shivani_Elavena,
很好的问题。不幸的是,恩智浦尚未发布包含 PF5020 和 PF8100 PMIC 位级细分的完整参考指南。数据表中包含一些 OTP 位说明,但详细的内部文档并未公开。您可能需要直接联系恩智浦支持部门,以获取更深入的见解或应用笔记。
致以最崇高的敬意,
James Cross
亲爱的埃拉维纳先生
遗憾的是,目前还没有其他文件提供详细的 OTP 寄存器位说明,您可以从我们的 SBC 数据表(如 FS26)中了解到,对此深表歉意。
不过,您实际上可以在数据表中找到 OTP 位的说明。
OTP_FSS_EN 位:
SW1_RUN_MODE:
BRs, Tomas