2136579_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2136579_ja-JP

2136579_ja-JP

PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision
PN7642 Arm Cortex M-33 コア用の SDK を構築するためのソフトウェアを探しています。
OM27642EVK 開発キットを持っており、Keil uVision に接続したいと考えています。

デバッガー: ULink Pro
Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision
こんにちは、ダニエル。
 
リンクをありがとうございます。SDK をビルドしてダウンロードすることができました。スタンドアロンの例もダウンロードできました。
現在不足しているのはPN7642のソフトウェアパックです
 
pn7642_pack.png

ダウンロードしてインストールしようとしましたが、サイトにアクセスCANません:
 
パックを提供していただくか、ダウンロードする権利を付与していただけますか?
 
ご支援ありがとうございます。
ラドスラフ
Re: PN7642 OM27642EVK SDK Keil uVision

こんにちは@RadoslawTomasik 、こんにちは!

弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。


Keil 用の PN7642 SDK は、 SDK Builder | MCUXpresso SDK Builder (「Toolchain/IDEs」フィールドで「Keil MDK」を選択) からダウンロードできますが、これはかなり古いため、 MCUXpresso IDEs用の SDK v02.15.003 を使用して開発することをお勧めします。


よろしくお願いいたします。
ダニエル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:50 AM
Updated by: