こんにちは、
IW610G モジュールを使用して OpenThread を使い始めようとしていますが、最初の SPI 通信中に問題が発生しています。
ファームウェアが 802.15.4 と互換性があるかどうかはどうすればわかりますか?最新のバイナリ(sduartspi_iw610.bin.se)を使用しています。ver: SDIW610---18.99.5.p61-MM6X18505.p7.1-(FP92)) を nxp-imx/imx-firmware github から入手しました。
ot-daemon をビルディングするときに、ビルド オプションを追加する以外に実行する必要があることはありますか?(-DOT_APP_RCP=ON、-DOT_RCP=ON、-DOT_TRANSPORT=spi、-DOT_POSIX_RCP_SPI=ON、DOT_POSIX_RCP_SPI_BUS=ON)
システム ログと SPI 信号のロジック アナライザー キャプチャを添付しました。
ご協力いただければ幸いです。
乾杯!
こんにちは、
ワイヤレス向けソフトウェアの詳細については、以下を参照してください: NXP ワイヤレス・コネクティビティの Linux ソフトウェア リファレンス・マニュアル
これが役に立つことを祈ります!
よろしくお願いいたします。
リカルド
こんにちは、リカルドさん。
ご返信よろしくお願いします。
ドキュメント RN00104 から、iw610 が FP99 を実行していることが CAN ます。しかし、機能パックは 2 番目のバージョン セクション (つまり 18.99.5.p61 の「99」) で定義されているのに、ドライバは「wlan: version = SDIW610---18.99.5.p21-MM6X18505.p7.1-(FP92)」を出力しているので混乱します。このCASEの「FP92」とは何でしょうか?
さらに私を混乱させているのは、私が使用している同じファームウェア バイナリが、EmbeddedArtists が提供する開発キットで「wlan: version = SDIW610---18.99.5.p21-MX6X18475-(FP99)」という出力を返すことです。このキットでは、802.15.4 が動作するはずです (「FP99」に注意してください)。このことから、機能パック「FP92」/「FP99」も Linux ドライバ (moal?) によって決定されるのではないかと思います。
こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。さまざまなデバイスの機能Threadリストは、こちらで確認できます: NXP ワイヤレス SoC の機能と Linux 向けリリースノート
ファームウェアの説明については、次のドキュメントで確認できます: Linux OS を実行する FRDM i.MX 91 開発ボード上の IW610 モジュールの開始。また、802.15.4 に関連するセクション 11 を確認することをお勧めします。
これがお役に立てば幸いです。
よろしくお願いいたします。
リカルド