2136313_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2136313_ja-JP

2136313_ja-JP

S32K WDG

こんにちは。質問があります。S32K312チップのウォッチドッグモジュールには、タイムアウト後の応答方法が2つあります。1つ目は、タイムアウトが発生するたびにリセットを生成する方法です。2つ目は、最初のタイムアウト時に割り込みを生成し、2回目のタイムアウト時にリセットを生成する方法です。最初のタイムアウト期間は、設定したウォッチドッグタイマーのことだと理解しているのですが、2回目のタイムアウト期間が何を指すのか分かりません。ご回答いただけますでしょうか?ご返信をお待ちしております。

Re: S32K WDG

こんにちは@夏超さん

これは同じタイムアウトです。

これについては、S32K3xx リファレンス マニュアルの第 66 章「ソフトウェア ウォッチドッグ タイマー (SWT)」で詳しく説明されています。

NXP は、HW を構成するために使用できる 2 つの RTD ドライバ SWT_Ip と MCAL WDG を提供しています。


何かご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


よろしくお願いします。

ダニエル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:54 PM
Updated by: