大家好
我们正在测试应用中的射频放大器部分。零件编号为 BGA2851。在输入信号馈入 BGA2851 之前,插入一个交流耦合电容以切断输入信号的直流部分。但是,当我们通过示波器测量 BGA2851 输入端口时,总是存在大约 800mV 级的直流部分。所以我们不知道为什么会发生这种情况?这个 DC 部分从何而来?如下图所示,直流电平为 840mV。
嗨,艾丽卡
感谢您的回复。
我有几个问题需要你们帮助:
1.内部偏压直流电平是多少?为什么数据表会呈现这种特征?
2.这种射频放大器是否会放大输入端口的直流部分?如果是这样,在我们的例子中,840mV 直流部分将被放大到输出端口的 8400mV。我认为这是不可能的。
3.顺便问一下,我们是否需要在 BGA2851 的输出端口后安装电感器?
你好
该设备在其输入端内部设置直流偏置点,以确保有源晶体管的正常运行。虽然耦合电容用于阻隔信号源的任何直流元器件,但放大器本身在其输入端施加直流电压。
这种行为是预料之中的,在正常运行中不会造成任何问题。