こんにちは皆さん
私たちのアプリケーションでは RF アンプ部分をテストしています。部品番号はBGA2851です。入力信号が BGA2851 に供給される前に、入力信号の DC 部分をカットするために 1 つの AC カップリング コンデンサが挿入されます。しかし、オシロスコープを介して BGA2851 入力ポートを測定すると、常に約 800mV レベルの DC 部分が存在します。では、なぜこのようなことが起こるのかは分からないのでしょうか?この DC 部分はどこから来るのでしょうか?次の画像の通り、DC レベルは 840mV です。
こんにちは、ErikaCさん
ご返信ありがとうございます。
いくつか質問があり、助けていただきたいです。
1. 内部バイアス DC レベルはいくらですか?なぜデータシートにこの文字が表示されるのでしょうか?
2. この種の RF アンプは入力ポートの DC 部分を増幅しますか?SOであれば、このCASE、840mV の DC 部分は出力ポートで 8400mV に増幅されます。それは不可能だと思います。
3. ところで、BGA2851 の出力ポートの後にインダクタを取り付ける必要がありますか?
こんにちは、
デバイスは、アクティブ トランジスタの適切な動作を確保するために、入力に DC バイアス ポイントを内部的に設定します。カップリング コンデンサは信号ソースからの DC 成分をブロックするために使用されますが、アンプ自体は入力端子に DC 電圧を印加します。
この動作は想定されたものであり、通常の操作では問題が発生することはありません。