2136184_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2136184_zh-CN

2136184_zh-CN

mcu-link pro在更新固件时报错

在MCU-Link pro 快速入门指南中,按照步骤进行固件更新,在1.2的3.中运行program_CMSIS.cmdj脚本

20250718105207.png

运行后提示要把板子设置为ISP模式

skylerc_0-1752807586322.png

但是在板子上面我已经连接好ISP跳线帽,依然报错。

下面图片是我的板子

IMG_20250718_110100.jpg

Re: mcu-link pro在更新固件时报错

Hello @skylerc 

1) 我使用和你相同版本的脚本测试,在我这边没有问题:

Alice_Yang_0-1753086884209.png

2) 现在在借给你的人那里能更新吗? 

3) 尝试用Flash Magic 连接,确认LPC55s69 是否进入了ISP 模式。 如下:

Alice_Yang_1-1753087342523.png


Alice




Re: mcu-link pro在更新固件时报错您好,Alice
这块板子是我借用别人的,别人在借给我之前是测试过可以正常使用才给我的。
Re: mcu-link pro在更新固件时报错

Hello @skylerc 

请问您在哪里买的MCU-LINK PRO?


BR

Alice

Re: mcu-link pro在更新固件时报错您好 Alice
我尝试了更换USB接口和线材,也换了另外一台win电脑,依然是这种情况,请问是否还有其他解决方案?

Re: mcu-link pro在更新固件时报错

Hi @skylerc 

您好,步骤没有问题。

换一个USB线和接口,先接上J4 的跳帽,然后接上USB线,再打开软件尝试。

如果仍然有问题,换一个电脑尝试。


BR

Alice

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:25 PM
Updated by: