こんにちは、
AN12196 ドキュメントの例と、NTAG 424 DNA - Secure NFC T4T 準拠 IC ドキュメントを組み合わせると、ChangeKey の実装時に次の問題が発生しました。
1)存在するCASE2: 変更するキー番号 = 現在認証されているセッションのキー番号(ドキュメントAN12196の例では、KeyNo0の値を変更すると、変更されたキー値がAuthenticeEV2Firstに使用されます。AuthenticeEV2First のパート 2 によって返される応答コードは 91AE です。変更されたキー値が初期のデフォルトの 16 バイト 0 に設定されている場合でも、認証は失敗します。その理由は何でしょうか?
その他の質問:
1)ミラーリング時にプレースホルダーを設定するにはどうすればいいですか?なぜ 0 なのですか? 他にプレースホルダーはありますか?
2)SDMMACInputOffsetの設定には設定CANる間隔範囲があるようです。異なる値は何らかの影響を与えますか?
皆様のサポートをお待ちしております。
ありがとう!
メールで返信しました。ありがとうございます。
こんにちは@Queenie1
ぜひあなたのコードを私たちと共有してください。
また、具体的にどのようなタイプのリーダーを使用していますか?NXPからですか?