您好,
,我正试图使用 zephyr 在 2 个 rt685 evks 之间创建一个"umbilical" 通信路径。zephyr SDK 中有几个示例,特别是 CDC ACM 示例,evk 可以将数据回传至终端。
我在想,我也许能够利用这个例子进行一些调整来连接另一个 rt685 板,但我在 USB(具体来说是 2.0)和 zephyr 上都很绿色。我主要是想得到一些指导,知道这条路是否好走,或者是否有更好的起点。
谢谢!
你好@skanda19、
感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!
可能是您的本地 git 存储库尚未更新,因此它仅包含设备示例,不包含主机示例。
您可以参考此链接:https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/v4.1.0-rc3/subsys/usb/host
致以最诚挚的问候,
Gavin