2135204_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2135204_ja-JP

2135204_ja-JP

2台のrt685 evkとZephyrのUSB通信

こんにちは、

私は、Zephyr を使用して 2 つの rt685 evks 間に「臍の緒」通信パスを作成しようとしています。Zephyr SDK にはいくつかの例があり、具体的には CDC ACM の例では、evk はデータを端末にエコーバックできます。

私は、この例を少し調整して別の rt685 ボードとインターフェースできるかもしれないと考えていましたが、USB (具体的には 2.0) と Zephyr の両方についてあまり知識がありません。主に、これが良い道なのか、あるいはもっと良い始め方があるのかを知るためのアドバイスが欲しかったのです。

ありがとう!

Re: USB comm with 2 rt685 evks with zephyr

こんにちは@skanda19さん

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

ローカルの Git リポジトリがまだ更新されていないSO、デバイスの例のみが含まれており、ホストの例が含まれていない可能性があります。

こちらのリンクをCAN参照してください: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/tree/v4.1.0-rc3/subsys/usb/host

よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 01:50 AM
更新者: