2134874_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2134874_zh-CN

2134874_zh-CN

LIN 唤醒和超时

您好
,我正在使用 S32k310 与 LIN_STACK_2.0.5_D2410_DesignStudio_updatesite 和 RTD_R21-11_5.0.0_D2410_DesignStudio_updatesite。
1) 我遇到的问题是,当主节点发送唤醒命令时,从节点检测到Linnode状态为唤醒信号,但我需要在LPUART_LIN_IP_RX_ACTIVE_EDGE_DETECT 时调用Lin_43_LPUART_FLEXIO_Wakeup 函数。
2) 我想了解有关LIN超时的更多详情。超时后 LIN 进入睡眠模式后,LIN 总线将如何唤醒?

Re: LIN Wakeup and Timeout

你好,@pchavapr4

我刚刚在 S32K1xx 系列上进行了测试,我的测试项目可以在这里找到:

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K144-LIN-Go-to-Sleep/ta-p/2136890

S32K310 也是如此。


您可以检查这些功能:

Lpuart_Lin_Ip_IRQHandlerWhenInitializedExceptBreakIRQ()

Lpuart_Lin_Ip_ProcessWakeupDetect()

Lpuart_Lin_Ip_CheckWakeupSignal().


BR,丹尼尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:50 PM
更新者: