2134874_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134874_ja-JP

2134874_ja-JP

LINウェイクアップとタイムアウト

こんにちは
私は、LIN_STACK_2.0.5_D2410_DesignStudio_updatesite と RTD_R21-11_5.0.0_D2410_DesignStudio_updatesite を搭載した S32k310 を使用しています。
1) マスターノードがウェイクアップコマンドを送信し、スレーブノードがLinnodeの状態をウェイクアップ信号として検出した際に問題が発生しています。しかし、 LPUART_LIN_IP_RX_ACTIVE_EDGE_DETECTのときにLIN_43_LPUART_FLEXIO_Wakeup関数を呼び出す必要があります。LINウェイクアップ機能がLINスタックでどのように処理されるのかご説明いただけますか?
2) LIN タイムアウトについての詳細を知りたいです。LIN がタイムアウト後にスリープ モードになった後、LIN バスはどのようにして起動しますか?

Re: LIN Wakeup and Timeout

こんにちは@pchavapr4さん

私はたまたまベンチに持っていた S32K1xx シリーズでこれをテストしました。テスト プロジェクトはここにあります:

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K144-LIN-Go-to-Sleep/ta-p/2136890

S32K310でも同様です。


以下の機能はCAN確認できます:

Lpuart_Lin_Ip_IRQHandler 初期化時例外ブレークIRQ()

Lpuart_Lin_Ip_ProcessWakeupDetect()

Lpuart_Lin_Ip_CheckWakeupSignal()。


BR、ダニエル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:49 PM
Updated by: