2134738_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2134738_zh-CN

2134738_zh-CN

如何设置温度感应电压?

我使用的是 S32K344。我想在微控制器中使用 tempSense。


如何设置温度感应电压?


如果设置为 0x15,是否表示电压为 1.5V?

Re: how much i set tempSense Voltage supply?

你好@rlaxortn

我已经在你之前的问题中回答了所有这些问题。

如果我设置 0x15,是否意味着 1.5V?


但这个值不是随意设置的。

我建议您阅读数据表中第 85 章 "温度传感器"。

Senlent_0-1752654010118.pngSenlent_0-1752654010118.png


Re: how much i set tempSense Voltage supply?

您好@rlaxortn

更正一下,我的回答中有一些错误。

所用数据格式为 S11.4。

因此,实际值 = 原始 16 位有符号数 ÷ 16


例如:

1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V

2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V

3.0×50 = 80 / 16 = 5V

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-15-2026 02:27 AM
更新者: