2134646_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134646_zh-CN

2134646_zh-CN

OTP 镜像寄存器图

主题请求提供 PF5020 OTP 镜像寄存器映射图文档

您好,

我们目前正在研究 PF5020 PMIC 与恩智浦控制器之间的通信。在审查 PF5020 数据表期间,我们无法找到有关 OTP 镜像寄存器映射的详细信息,包括与 OTP 配置相关的寄存器地址和引脚级说明。

我们需要的输出电压为 1.1 伏和 1.8 伏和 3.3 伏

请问是否有单独的文件提供这些信息?这对我们在系统中正确解释和配置 OTP 相关设置至关重要。

如果您能提供指导或分享任何相关文件,我们将不胜感激。

提前谢谢!

希瓦尼

Re: OTP mirror register map

您好,

PF5020 数据表第 16.1 节提供了完整的 OTP 镜像寄存器图,包括

-寄存器地址
-配置字段,例如:用于降压输出电压的 OTP_vswx
OTP_V
LDOX 用于 LDO 输出电压 OTP_SWX_s
eq 用于上电排序 OTP_SWX_PDGRP 用于断电分组 OTP_SWXILIM 用于限流设置 OTP_SWXUV_TH 和 OTP_SWXOV_TH 用于 UV/OV 阈值


VDDOTP 引脚决定设备是否从以下位置加载配置:

-OTP 熔丝(当 VDDOTP = GND 时)
-硬接线默认值(当 VDDOTP = V1P5D 时)

TBBEN 引脚启用 “先试后买” (TBB) 模式,允许在承诺进行熔丝编程之前临时配置和测试 OTP 设置。

请记住,客户不允许在生产中使用 OTP 编程。只有恩智浦或授权合作伙伴(数量较少)才能执行此操作。在开发过程中,您可以使用 KITPF502xSKTEVM。

要为 1.1V、1.8V 和 3.3V 电压配置 PF5020,您需要

- 将 OTP_VSWx 或 OTP_VSWND1 设置为 1.1V 和 1.8V 的适当值
- 根据电流要求,将 OTP_VLDO1 或 OTP_VSWND1 设置为 3.3V

这些值可在 OTP 镜像寄存器中可编程,可以在提交之前在 TBB 模式下进行测试。

BRs, Tomas


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:54 PM
Updated by: