2134601_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134601_ja-JP

2134601_ja-JP

Windows 11 IoT Enterpriseでimx93evkのCPU温度を取得する

こんにちは。Windows 11 Iot の CPU 温度を照会するために imx93-evk ボードを使用しています。
ただし、コマンドを使用してもサードパーティのソフトウェアを使用しても、温度を照会することはできません。

CPU 温度を照会するにはどうすればいいですか?


#imx93

Re: Get CPU temperature on imx93evk in Windows 11 IoT Enterprise

こんにちは、KirkHsu:

[email protected] の IOT チームに連絡すること をお勧めします 。


よろしくお願いします。

ダニエル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 12:04 AM
Updated by: