2134547_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134547_ja-JP

2134547_ja-JP

Jlink は imx93 のデバッグに失敗する

JLink を使用して i.MX93 の M33 コアをデバッグする場合、ブレークポイントを設定すると、PC ポインタのみが停止し、さまざまな内部カウンターはカウントを継続するため、正常なデバッグができなくなります。この問題の解決策は何ですか?ご回答ありがとうございます!

Re: Jlink fails to debug imx93

はい、単一の M33 コアで試してみましたが、システム カウンターを以前のように停止することはできません。理由が見つかりません。


よろしくお願いいたします。

Re: Jlink fails to debug imx93

こんにちは@leoX

私のテストは単一の M33 と Jlink に基づいていますが、M33 を remoteproc で起動しましたか?

よろしくお願いします、
志明

Re: Jlink fails to debug imx93

ご返信ありがとうございます!タスクの実行サイクルを計算するためにタスク内で tstmr を読み取っていますが、ブレークポイントを追加すると計算されたサイクルが増加し、ブレークポイントを追加してもシステム カウンターがカウントを継続していることがわかります。また、A コアを介して M コアを開始しています。M33 のダウンロード モードを設定すると役立ちますか?


よろしくお願いいたします。

Re: Jlink fails to debug imx93

こんにちは、

さまざまな内部カウンターのスクリーンショットを共有していただけますか?

m33ダウンロードモードを設定しましたか?

よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 12:03 AM
Updated by: