2134507_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134507_ja-JP

2134507_ja-JP

EBtresos アクティベーションコード

こんにちは、


AUTOSAR に EBtresos を使用しようとしていますが、アクティブ化に失敗しました。


アクティベーションコード: B25C-AEBB-4319-BAB1


エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
指定された数量は、許可される最大数量 (0) を超えています。
FlexNet Operations Server への接続に失敗しました。


SO、EBtresos を使用するには別のアクティベーション コードが必要です。


どうもありがとうございます。

Re: EBtresos activate code

ご不便をおかけして申し訳ありません。
アクティベーションコードが更新されました。S32K3 標準ソフトウェア -> オートモーティブ SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 構成ツール -> EB tresos Studio 29.0.0 をクリックしてください。

Re: EBtresos activate code

こんにちは、

「アップグレード」 ボタン をクリックして ください。 次のエラーが発生しました

KyrieLeng_1-1752732856208.pngKyrieLeng_1-1752732856208.png



Re: EBtresos activate code

申し訳ございませんが、最近、アクティベーション コード: B25C-AEBB-4319-BAB1 が利用できないという問題が複数のお客様から報告されています。
同僚からの返信がまだありません。SO、とりあえず「アップグレード」ボタンをクリックしてください。

Re: EBtresos activate code

私も同じ問題を抱えています

Re: EBtresos activate code

ハイ

現時点ではこのアクティベーションコードは使用できません: B25C-AEBB-4319-BAB1
私はこのことを同僚に報告しました。
2025 年に期限が切れる他のアクティベーション コードはありますか?

2025 年に有効期限が切れるアクティベーション コードを使用した場合は、 EB Client License Administrator の [アップグレード] ボタンを押して有効期限を延長してください。

hit the UPGRADE button in the EB Client License Administrator to extend the expiration date.pnghit the UPGRADE button in the EB Client License Administrator to extend the expiration date.png


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:07 AM
Updated by: