2134173_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2134173_zh-CN

2134173_zh-CN

MIPI-CSI 输入格式支持 i.mxRT1170 和 i.mxRT1166

你好


我们正在寻找支持 RGB565 16 位 MIPI-CSI 的 MCU。

我们的应用程序需要 MIPI-CSI 硬件将 RGB565 16 位原始数据存储到 RAM 中,并通过我们的软件处理原始数据。


RT1170、RT1166 或 i.mx8 能否满足我们的要求?

我查看了https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/does-imxrt1170-MIPI-CSI2-peripheral-support-seri...以及https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/I-MX8MP-MIPI-CSI-supported-Data-Types/mp/1477391#M19174...

似乎并非所有 i.mx 系列 MCU 都支持 RGB565。

我的理解正确吗?


回复: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RT1170 MIPI-CSI2 无法接收 RAW8/10/12/14 数据,+1

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

你好,奥马尔


我想再次确认一下。

RT1166/RT1170 可以接收 MIPI-CSI2 RGB565 16 位数据并复制到 RAM 而无需格式转换。

由于硬件问题,RT1166/RT1170 无法接收 RAW8/10/12/14 数据。


我的理解正确吗?


此致


Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RT1160 与 RT1170 存在同样的问题,都是 video_mux 的问题。
关于 i.mx8,我建议你在 i.mx 论坛上开个新帖,因为我不熟悉这个系列,只熟悉 imxRT。

BR,
奥马尔

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

你好,奥马尔


谢谢回复。

我还找到了有关RT1170问题的信息。


RT1166是否存在同样的问题?

如果 RT1166 没有这个问题,RT1166 能否支持将 MIPI-CSI RGB565 原始数据传输到 RAM?


i.mx8m-mini 是否支持将 MIPI-CSI RGB565 原始数据传输到 RAM?


此致

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RT1170 的 MIPIC-CSI2 接口支持 RGB565。请注意,由于视频多路复用控制器 (VIDEO_MUX) 存在问题,MIPI_CSI2 块不支持原始数据和 YUV422 (10 位) 格式。

此致,
奥马尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
11 hours ago
Updated by: