2134173_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2134173_ja-JP

2134173_ja-JP

MIPI-CSI入力フォーマットはi.mxRT1170およびi.mxRT1166をサポートしています

こんにちは


RGB565 16ビットMIPI-CSIをサポートするMCUを探しています。

私たちのアプリケーションでは、MIPI-CSIハードウェアがRGB565の16ビット生データをRAMに保存し、その生データをソフトウェアで処理する必要があります。


RT1170、RT1166、またはi.mx8は私たちの要件をサポートできますか?

https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/does-imxrt1170-MIPI-CSI2-peripheral-support-seri...を確認しました。およびhttps://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/I-MX8MP-MIPI-CSI-supported-Data-Types/mp/1477391#M19174...

RGB565はすべての i.mx シリーズMCUでサポートされているわけではないようです。

私の理解は正しいでしょうか?


回复: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RT1170 MIPI-CSI2はRAW8/10/12/14データ+1を受信できません。

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

こんにちは、オマール


もう一度確認したいのですが、

RT1166/RT1170はMIPI-CSI2のRGB565 16ビットデータを受信し、フォーマット変換なしでRAMにコピーできます。

RT1166/RT1170はハードウェアの問題によりRAW8/10/12/14データを受信できません。


私の理解は正しいでしょうか?


よろしくお願いします。

ケン


Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RT1160もRT1170と同様の問題を抱えており、これはvideo_muxに関する問題です。
i.mx8に関して、そのファミリについては詳しくないので、i.mx フォーラムに新しいスレッドを開くことをお勧めします。IMXRTだけ。

BR、
オマール

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

こんにちは、オマール


ご返信ありがとうございます。

RT1170の問題に関する情報も見つけました。


RT1166にも同じ問題がありますか?

もしRT1166にこの問題がないなら、RT1166はMIPI-CSI RGB565の生データをRAMにサポートできますか?


i.mx8m-miniはMIPI-CSI RGB565の生データをRAMにサポートできますか?


よろしくお願いします。

ケン

Re: MIPI-CSI input format support i.mxRT1170 and i.mxRT1166

RGB565はRT1170のMIPIC-CSI2インターフェースでサポートされています。ビデオマルチプレックスコントローラ(VIDEO_MUX)の問題により、生データおよびMIPI_CSI2ブロックへのYUV422(10ビット)フォーマットはサポートされていません。

よろしくお願いします、
オマール

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: