2134160_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2134160_zh-CN

2134160_zh-CN

S32G3 : 如何启用 SIUL2_0 的中断 (MSCR0 - MSCR101)

你好,每当 GPIO 有高脉冲时,我

能否为地址为 4009C278 的 GPIO 配置中断,

与参考手册中一样,它被称为 " SIUL2_0 没有中断或 DMA 请求 "

Re: S32G3 : How Enable Interrupt for the SIUL2_0 (MSCR0 - MSCR101)

嗨,加纳帕蒂

感谢您的回复。

某些焊盘可用于多路复用。PB_05 与 SIUL2_0 类似,但可以重复使用于 eirq,2 的 SIUL2_1。如下图所示。

1.在 S32DS IDE 中搜索 EIRQ,可以找到用于 PB_05 的 SIUL2_0 的 eirq 2。

Joey_z_0-1753070172039.png

2.可以设置 IRQ 边缘模式。

Joey_z_1-1753070316993.png

3.另外,PB_05 的信息可在 IOMUX 的附件文件中找到。

Joey_z_2-1753070384778.png

希望能帮到你。

BR

乔伊


Re: S32G3 : How Enable Interrupt for the SIUL2_0 (MSCR0 - MSCR101)

嗨,乔伊,

,那么我是否可以认为不能为 SUIL2_0 配置外部中断,特别是 MSCR0 -MSCR101

Re: S32G3 : How Enable Interrupt for the SIUL2_0 (MSCR0 - MSCR101)

嗨,加纳帕蒂

感谢您提供的信息。

您可以参阅 16.5.4 外部中断中的 RMS32G3.pdf,为 S32G3 设置外部中断。

Joey_z_0-1752720121205.png

此外,SIUL2_0 没有中断或 DMA 请求,这在手册中已有说明。

BR

乔伊

Re: S32G3 : How Enable Interrupt for the SIUL2_0 (MSCR0 - MSCR101)

嗨,Joey_z

是的,需要将 GPIO 配置为中断功能

,我将使用 M-核,引脚信息如下

Ganapathi_0-1752644428088.png



Re: S32G3 : How Enable Interrupt for the SIUL2_0 (MSCR0 - MSCR101)

嗨,加纳帕蒂

您能为我们提供更多信息吗?

您想将 GPIO 配置为具有外部中断功能吗?您想用哪个针脚?您使用的是 M 核心还是 A 核心?

BR

乔伊

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:47 PM
更新人: