こんにちは、
GPIOにHighパルスがあるたびに、アドレス4009C278のGPIOに割り込みを設定することはできますか?
リファレンスマニュアルには「 SIUL2_0には割り込みやDMA要求はありません」と記載されています。
こんにちは、ガナパティ
ご返信よろしくお願いします。
一部のパッドは多重化に使用できます。PB_05 は SIUL2_0 と同じですが、eirq,2 の SIUL2_1 に再利用できます。下図の通りです。
1. S32DS IDE で EIRQ を検索すると、PB_05 の SIUL2_0 に使用される eirq 2 が見つかります。
Joey_z_0-1753070172039.png
2. IRQ エッジ モードを設定できます。
Joey_z_1-1753070316993.png
3. また、PB_05 の情報は IOMUX の添付ファイルにCAN見つけることができます。
Joey_z_2-1753070384778.png
お役に立てれば幸いです。
BR
ジョーイ
こんにちは、ジョーイ。
SUIL2_0、特にMSCR0 -MSCR101では外部割り込みを設定できないとSO考えられます。
こんにちは、ガナパティ
情報をいただきありがとうございます。
S32G3 の外部割り込みを設定するには、RMS32G3.pdf の 16.5.4 外部割り込みを参照してください。
Joey_z_0-1752720121205.png
さらに、SIUL2_0 には割り込みや DMA 要求がないことがマニュアルに記載されています。
BR
ジョーイ
こんにちは、Joey_z
はい、GPIOを割り込み機能として設定する必要があります
Mコアを使用する場合、ピン情報は以下のようにします。
Ganapathi_0-1752644428088.png
こんにちは、ガナパティ
さらに詳しい情報を教えていただけますか?
GPIO を外部割り込み機能を持つように構成しますか?どのピンを使用しますか?MコアとAコアを使用していますか?
BR
ジョーイ