拝啓:
RD-RW612-BGA ボード:IPA-2A/1A V3 を持っています。
そして、初期 SDKs である SDK_2_13_3_RD-RW612-BGA と、ディレクトリ components/conn_fwloader/fw_bin 内の F/W を使用するとします。
rw61x_sb_wifi_a1.bin または rw61x_sb_ble_a1.bin を使用すると、SDK 2.13.3 の wifi サンプルは問題なく動作します。また、rw61x_sb_wifi_a2.bin/rw61x_sb_ble_a2.bin を使用すると、FW で実行されるサンプルのダウンロードに失敗します。
現在、最新の SDK に移行したいのですが、SDK 25.06 には rw61x_sb_xxxx_a1.bin がなく、rw61x_sb_xxxx_a2.bin しかないことがわかりました。確かに SDK のビルドは問題ありませんが、F/W のダウンロードはすべて失敗します。
SDK 2.13.3 と同様に、SDK 25.06 内の関連する rw61x_sb_xxxx_a1.bin がどこにあるか教えてください。
よろしくお願いいたします。
/ckhsu
こんにちは、
問題は、RW612ET/A1IK が製造中止になっていることです。つまり、サポートされなくなったということです。
FRDM-RW612 を使用しない場合。弊社のパートナーの別のボードを使用CAN。
よろしくお願いいたします。
ダニエル。
こんにちは、
この答えは、私が持っている V3 ボードでは古い SDK しか使用できず、他の最新の SDK は使用できないことを意味していると思います。それは正しいですか?
よろしくお願いいたします。
/ckhsu
こんにちは、
推奨される RW612 開発ボードはFRDM-RW612です。ぜひご覧になることをお勧めします。
問題につきましては、古い SoC バリアントである A1 バージョンを使用しています。RD-RW612-BGA ボードの V3 バージョンでは、まだこのバリアントを使用しているようです。V4 は A2 SoC バリアント (FRDM ボードと同じ) を使用します。最新の SDKs リリースには A2 バージョンのみが含まれています。最新の FW を使用するには、ボードをアップグレードする必要があります。
よろしくお願いいたします。
ダニエル。