2133530_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2133530_ja-JP

2133530_ja-JP

PCF2131TFY バッテリー消費量

PCF2131TFY を使用している製品では、一部のボードで数日のうちにバッテリーが消耗するという断続的な問題が発生しています。装着されている電池はCR2032です。この問題を診断するために考慮すべき事項や検討すべき点はありますか?それとも、この部分に既知の問題があるのでしょうか?

Re: PCF2131TFY Battery Draw

結局、問題はすべての PCB 上に過剰かつ洗浄されていないはんだフラックスがあり、それが過剰な電流の引き込みとバッテリーの消耗を引き起こしていたことが判明しました。

Re: PCF2131TFY Battery Draw

未使用のピンについては、以下の提案設定に従ってください。

お客様は、アプリケーションで使用していない場合は、CLKOUT ピンと TS1-4 ピンをオープンのままにしておくことができます。


CLKOUT_ctlレジスタ(13h)ビット[2:0] = 111bを設定することにより、CLKOUTピンをハイインピーダンスモードに設定できます。また、Control_4レジスタ(03h)のビット[7:4] = 0000b、Control_5レジスタ(04h)のビット[7:4] = 0000bに設定して、TS1-4ピンを非アクティブピンに設定します。

 

Re: PCF2131TFY Battery Drawプライベートメッセージを送信しました。Re: PCF2131TFY Battery Draw

ハイ

ここで回路図を共有してもらえますか?


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 08:46 AM
更新者: