NXPサポートチーム様
S32K324 マイクロに「HSE_FW_S32K344_12_2_69_1」をフラッシュしようとしています。
以下の投稿に添付されているスクリプトを使用してみました。
S32K324 および S32K312 HSE FW Lauterbach インターフェース スクリプトの要件。- NXPコミュニティ
最初の INSTALL スクリプトでは IVT イメージのみをインストールするように指示されていますが、ピンクのイメージしかないSO、それを使用できませんでした。
2 番目のスクリプト (HSE インターフェース スクリプト) はこれを使用してピンク色のイメージをインストールできますが、暗号化機能はいずれも動作しません。
そして、電子メールで提案されたとおり、確認を求められたアドレスの以下の値を取得しました。これらの値が予想通りであるかどうかをお知らせください。
また、キー プロビジョニングをデバッグしているときに、hse_ip_serv 関数に到達できることを確認できましたが、タイムアウトが発生したため、下の画像に示すように、HSE が応答を返すことができないようです。
サポートをお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
ニティン・ヴィシュノイ
今後のコミュニケーションのため、このチケットをGMサポートフォーラムに移動しました。
こんにちは@nitvishnoi
はい、GSR レジスタのビット 0 が設定されているSO、致命的なエラーが原因で HSE がシャットダウンされました。データ キャッシュを無効にして、違いがあるかどうか確認してみます。
GM は、FAE とプライベート コミュニティ スペースを通じて直接サポートを受けることができます。さらなるサポートについては、むしろこれらのチャネルを使用することをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
ルーカス
こんにちは、ルーカス。
FSR レジスタと GSR レジスタの詳細は次のとおりです。何か見つかった場合はお知らせください。
今日午後 4 時 (東部標準時) に電話に参加したい場合はお知らせください。昨日、cinco に招待状を送りました。
よろしくお願いいたします。
ニティン・ヴィシュノイ
こんにちは@nitvishnoi
0x4039_C028 の HSE GPR レジスタによると、HSE ファームウェアがインストールされています。
HSE サービスが完了せず、タイムアウトが発生した場合は、MU 内の FSR および GSR レジスタをチェックして何が起こったかを確認します。タイムアウトの一般的な問題は、何らかのサービスを呼び出すときに間違ったポインタが HSE に渡されることです。HSE がデータにアクセスできない場合 (権限不足、ダブル ビット ECC エラー、実装されていない領域にアクセスしているなど)、HSE はシャットダウンされます。
よろしくお願いいたします。
ルーカス