2132862_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2132862_ja-JP

2132862_ja-JP

IMRT1046 USBホスト接続

MIMXRT1046XFQ5B プロセッサで USB_OTG1_ID ピンが見つかりませんでした。これは、USB コントローラがデフォルトで HOST として動作することを意味しますか?このプロセッサを使用して、他の USB デバイスからデータを取得するためのカスタム USB ホストを構築しています。

i.MX RTRe: IMRT1046 USB Host connectionよろしくお願いします!Re: IMRT1046 USB Host connection

こんにちは@JACOBTHOMAS_007さん


ご返信ありがとうございます。

はい、 USB Type-C CC ロジック IC を使用しないことも選択できます。

RT1046 を USB ホストとしてのみ動作させる必要がある場合は、Type-A レセプタクルを使用した直接実装で十分です。

ソフトウェアでは、USB ロールをホスト モードとして明示的に構成してください。

RT1046 ボードが USB ポートに安定した VBUS 電源を供給していることを確認してください。


よろしくお願いいたします。

メイリュー

Re: IMRT1046 USB Host connection

返信とデザインファイルありがとうございます

EVK デザインでは、USB Type C CC ロジック IC を使用します。しかし、私の質問は、このCCロジックICを使用しない場合、 MIMXRT1046XFQ5Bはデフォルトでホストとして動作するのでしょうか?4つのUSB OTGピンのみをUSB Aコネクタに引き出し、USBデバイス/クライアントをこのコネクタに接続するCASEはどうなるのでしょうか?

JACOBTHOMAS_007_0-1752533469761.png


Re: IMRT1046 USB Host connection

こんにちは@JACOBTHOMAS_007さん


弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

はい、MIMXRT1046XFQ5B プロセッサの USB ペリフェラルには USB_OTG1_ID ピンはありませんが、他のチップ IO を使用して機能を実現できます。

MIMXRT1046XFQ5B プロセッサの USB は、引き続きホスト モードまたはデバイス モードをサポートします。

MIMXRT1046-EVK デザインを参照することをお勧めします。

https://www.nxp.com/search?keyword=rt1046&start=0

よろしくお願いします
メイリュー

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:40 PM
更新人: